Messgeräteinrichtung und -status
|
RFT |
SE |
Aktion |
Größe |
Typ |
Einheiten |
Beschreibung |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Register |
Adresse |
Register |
|||||
|
0x0725 |
1830 |
0x0724 |
1829 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Ein-/Ausschalt-Zähler Werkeinstellung: 1 |
|
0x07DE |
2015 |
0x07DD |
2014 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Anzahl der Phasen (Immer 1) |
|
0x07DF |
2016 |
0x07DE |
2015 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Anzahl der Leiter (Immer 2) |
|
0x07E0 |
2017 |
0x07DF |
2016 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Stromnetz (Immer 0 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-N) |
|
0x07E1 |
2018 |
0x07E0 |
2017 |
L |
1 |
UInt16 |
Hz |
Nennfrequenz Werkeinstellung: 50 |
|
0x07E4 |
2021 |
0x07E3 |
2020 |
L |
2 |
Float32 |
A |
Messgerät-Ampere Werkeinstellung: 100 |