7EN02-0468-01

Configuration et statut de l’appareil

RFT

SE

Action

Taille

Type

Unités

Description

Adresse

Registre

Adresse

Registre

0x0725

1830

0x0724

1829

R

1

UInt16

-

Compteur de mises sous/hors tension

Par défaut: 1

0x07DE

2015

0x07DD

2014

R

1

UInt16

-

Nombre de phases

(Toujours 1)

0x07DF

2016

0x07DE

2015

R

1

UInt16

-

Nombre de fils

(Toujours 2)

0x07E0

2017

0x07DF

2016

R

1

UInt16

-

Réseau électrique

(Toujours 0= 1PH2W L-N)

0x07E1

2018

0x07E0

2017

R

1

UInt16

Hz

Fréquence nominale

Par défaut: 50

0x07E4

2021

0x07E3

2020

R

2

Float32

A

Ampérage de l’appareil

Par défaut: 100

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?