7EN02-0468-01

VIF primaire utilisé par l’appareil

NOTE: E désigne le bit d’extension ; x dans la valeur hexadécimale est déterminé par les bits 7-4 du VIF.

VIF primaire

bin

hex

Description

Énergie

E000 0011

x3

Wh à une résolution de 100

Puissance

E000 1110

xE

kW à une résolution de 103

Adresse du bus

E111 1010

xD

Type de données C (entier non signé), tel que détaillé dans la documentation du protocole M-Bus

VIFE primaire

1111 1101

FD

Indique que le premier VIFE est une extension de VIF primaire

VIFE spécifique au fabricant

1111 1111

FF

Indique que le VIFE suivant est spécifique au fabricant

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?