7DE02-0468-01

Vom Messgerät verwendetes primäres VIF

HINWEIS: „E“ steht für das Erweiterungsbit. Ein x im Hex-Wert wird durch die Bits 7–4 des VIF festgelegt.

Primäres VIF

bin

hex

Beschreibung

Energie

E000 0011

x3

Wh mit einer Auflösung von 100

Leistung

E000 1110

xE

kW mit einer Auflösung von 103

Busadresse

E111 1010

xD

Datentyp C (Integer ohne Vorzeichen) gemäß der Beschreibung in der Dokumentation zum M-Bus-Protokoll

Primäres VIFE

1111 1101

FD

Zeigt an, dass es sich bei der ersten VIFE um eine primäre VIF-Erweiterung handelt

Herstellerspezifische VIFE

1111 1111

FF

Zeigt an, dass die nächste VIFE herstellerspezifisch ist

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?