System
|
RFT |
SE |
Aktion |
Größe |
Typ |
Einheiten |
Beschreibung |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Register |
Adresse |
Register |
|||||
|
0x001E |
31 |
0x001D |
30 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Messgerätname Werkeinstellung: Power Meter |
|
0x0032 |
51 |
0x0031 |
50 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Messgerätmodell Werkeinstellung: iEM2455 |
|
0x0046 |
71 |
0x0045 |
70 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Hersteller Werkeinstellung: Schneider Electric |
|
0x005A |
100 |
0x0059 |
99 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Messgerätcode |
|
0x0082 |
131 |
0x0081 |
130 |
L |
2 |
UInt32 |
- |
Seriennummer |
|
0x0088 |
137 |
0x0087 |
136 |
L |
5 |
UTF8 |
- |
Hardware-Version im Format x.x.x Werkeinstellung: 1.0.0 HINWEIS: Die erste Zahl ist die Major-Version, die zweite Zahl ist die
Minor-Version und die dritte Zahl wird normalerweise nicht verwendet.
|
|
0x0665 |
1638 |
0x0664 |
1637 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Aktuelle Firmwareversion |