7EN02-0468-01

Système

RFT

SE

Action

Taille

Type

Unités

Description

Adresse

Registre

Adresse

Registre

0x001E

31

0x001D

30

R

20

UTF8

-

Nom de l’appareil

Par défaut : Power Meter

0x0032

51

0x0031

50

R

20

UTF8

-

Modèle de l’appareil

Par défaut : iEM2455

0x0046

71

0x0045

70

R

20

UTF8

-

Fabricant

Par défaut : Schneider Electric

0x005A

100

0x0059

99

R

1

UInt16

-

Code de l’appareil

0x0082

131

0x0081

130

R

2

UInt32

-

Numéro de série

0x0088

137

0x0087

136

R

5

UTF8

-

Révision matérielle au format x.x.x

Par défaut : 1.0.0

NOTE: Le premier chiffre indique la version majeure, le second la version mineure ; le troisième n’est généralement pas utilisé.

0x0665

1638

0x0664

1637

R

1

UInt16

-

Version actuelle du logiciel embarqué

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?