7EN02-0468-01

Ajout/suppression de registres au/du défilement automatique

  1. Faites défiler jusqu’au registre que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
    NOTE: Seuls les registres du sous-menu après l’énergie active totale, l’énergie réactive totale, la puissance active et le mode programmation 1 peuvent être ajoutés ou retirés au/du défilement automatique. L’énergie active totale ne peut être retirée.
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour ajouter ou retirer le registre.
  3. L’afficheur affiche in OK ou out OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?