7DE02-0468-01

Register zum automatischen Bildlaufmodus hinzufügen/aus dem automatischen Bildlaufmodus entfernen

  1. Navigieren Sie zu dem Register, das Sie hinzufügen oder entfernen wollen.
    HINWEIS: Nur die Register im Untermenü nach Gesamtwirkenergie, Gesamtblindenergie, Wirkleistung und Programmiermodus 1 können zum automatischen Bildlaufmodus hinzugefügt bzw. daraus entfernt werden. Die Gesamtwirkenergie kann nicht entfernt werden.
  2. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Register hinzuzufügen bzw. zu entfernen.
  3. Auf dem LCD-Display wird in OK oder out OK angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?