7DE02-0468-01

Tageszähler zurücksetzen

Das Messgerät ist mit einem Tageszähler für verbrauchte Energie ausgestattet. Die verbrauchte Energie ist die berechnete negative Energie und kann auf null (0) zurückgesetzt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Tageszähler auf null (0) zurückzusetzen:
  1. Navigieren Sie mit den Tasten im Hauptmenü zur Seite für den rücksetzbaren kWh-Wert (RSET).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Wenn der Wert zu blinken beginnt, halten Sie für die Rücksetzung die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt.
  4. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn der Tageszähler zurückgesetzt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?