7EN02-0468-01

Réinitialisation du compteur par jour

L’appareil est équipé d’un compteur de l’énergie consommée par jour. L’énergie consommée est l’énergie directe calculée et peut être remise à zéro.
Pour remettre à zéro le compteur par jour, procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’à la page de kWh réinitialisable (RSET) du menu principal.
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Lorsque la valeur commence à clignoter, appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour réinitialiser.
  4. L’écran affiche OK lorsque le compteur par jour est remis à zéro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?