7DE02-0468-01

Einstellung der Registerzuordnung

Die Registerzuordnung ist eine strukturierte Tabelle, in der festgelegt ist, wie Daten im Energiemessgerät gespeichert und abgerufen werden.
HINWEIS: Wählen Sie SE RMAP aus, um auf die Registeradresse zuzugreifen, die um einen Offset-Wert niedriger ist als die aktuelle RFT-Registeradresse.
So legen Sie die Registerzuordnung fest:
  1. Drücken Sie auf die Aufwärts- oder Abwärtspfeiltaste, um zum Programmiermodus 3 (Pro-3) zu navigieren.
  2. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  3. Drücken Sie auf die Aufwärts- oder Abwärtspfeiltaste, um jede Ziffer des 4-stelligen Kennworts auszuwählen (Werkeinstellung ist 0000). Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Drücken Sie auf die Aufwärts- oder Abwärtspfeiltaste, um zur Seite der Registerzuordnung (RMAP) zu scrollen.
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Drücken Sie auf die Aufwärts- oder Abwärtspfeiltaste, um rFt / SE auszuwählen, wenn der Wert zu blinken beginnt.
  7. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
Ergebnis: Das Messgerät zeigt auf dem LCD-Display „OK“ an, um die Einstellung zu bestätigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?