7EN02-0468-01

Définition du mappage de registre

Le mappage de registre est un tableau structuré qui définit comment les données sont stockées et accessibles dans l’appareil de mesure d’énergie.
NOTE: Sélectionnez SE RMAP pour accéder à l’adresse de registre qui est inférieure d’un décalage à l’adresse de registre actuelle RFT.
Pour définir le mappage de registre :
  1. Appuyez sur la flèche Haut ou sur la flèche Bas pour passer au mode Programme 3 (Pro-3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Appuyez sur la flèche Haut ou sur la flèche Bas pour choisir chaque chiffre du mot de passe à 4 chiffres (la valeur par défaut est 0000). Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Appuyez sur la flèche Haut ou sur la flèche Bas pour faire défiler jusqu’à la page du mappage de registre (RMAP).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Appuyez sur la flèche Haut ou sur la flèche Bas pour sélectionner rFt / SE lorsque la valeur commence à clignoter.
  7. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
Résultat : L’appareil affiche OK sur l’écran à cristaux liquides pour confirmer le réglage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?