7FR02-0406-04

Date et heure en format TI081

La structure suivante est utilisée pour l’échange des informations de date et heure en utilisant le protocole Modbus.

La date/heure est codée en 8 octets comme suit :

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 Word
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 Y Y Y Y Y Y Y Mot 1
0 0 0 0 M M M M WD WD WD D D D D D Mot 2
SU 0 0 H H H H H IV 0 mn mn mn mn mn mn Mot 3
ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms Wrod 4
  • R4: Octet réservé (par IEC870-5-4), fixé à 0

  • Y - Années

    • 1 octet

    • Valeur de 0...127 (1/1/2000 à 31/12/2127)

  • M - Mois

    • 1 octet

    • Valeur de 1...12

  • D - Jours

    • 1 octet

    • Valeur de 1...31

  • H - Heures

    • 1 octet

    • Valeur de 0...23

  • mn - Minutes

    • 1 octet

    • Valeur de 0...59

  • ms - Milliseconds

    • 2 octet

    • Valeur de 0...59999

Les champs suivants sont conformes à CP56Time2a et considérés comme facultatifs :

  • WD - Jour de la semaine

    • Si non utilisé, fixer à 0 (1 = Dimanche, 2 = Lundi...)

    • Valeur de 1...7

  • SU - Été

    • Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Standard, 1 = Été)

    • Valeur de 0...1

  • iV - Validité des informations contenues dans la structure

    • Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Valable, 1 = Non valable ou non synchronisé dans le système)

    • Valeur de 0...1

Les informations sont codées en format binaire.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?