7FR02-0406-04

Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur

Avant de modifier les valeurs, vous devez vous familiariser avec la structure de menus de l’interface et les principes généraux de la navigation.

Pour plus d’informations sur la structure des menus, voir Menu appareil.

Pour modifier la valeur d’un paramètre, suivez l’une ou l’autre de ces deux méthodes :

  • Sélectionner un élément (valeur et unité) dans une liste.

  • Modifier une valeur numérique, chiffre par chiffre et caractère.

Pour les paramètres suivants, la valeur numérique peut être modifiée :

  • Date

  • Horloge interne et synchronisation

  • Mot de passe

  • Adresse Modbus

  • Rotations de tore *

Pour le paramètre Nom de canal, le caractère peut être modifié.

Sélectionner une valeur dans une liste

Pour sélectionner une valeur dans une liste, utilisez les boutons de menu Haut et Bas pour faire défiler les valeurs de paramètre jusqu’à atteindre la valeur souhaitée, puis appuyez sur pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Modifier une valeur numérique

La valeur numérique d’un paramètre est composée de chiffres. Le chiffre situé complètement à droite est sélectionné par défaut. Pour modifier une valeur numérique, utilisez les boutons de menu comme suit :

  • pour modifier le chiffre sélectionné.

  • pour sélectionner le chiffre à gauche du chiffre actuellement sélectionné, ou revenir au chiffre complètement à droite.

  • pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Modifier un caractère

Le caractère d’un paramètre est composé de caractères. Le caractère situé complètement à gauche est sélectionné par défaut. Pour modifier un caractère, utilisez les boutons de menu comme suit :

  • pour modifier le caractère sélectionné.

  • pour sélectionner le caractère à droite du caractère actuellement sélectionné, ou revenir au caractère complètement à gauche.

  • pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Enregistrer un paramètre

Lorsque vous confirmez le paramètre modifié, l’une des deux actions suivantes se produit :

  • Si le paramètre a été enregistré correctement, l’écran affiche Sauvegardé, puis retourne à l’affichage précédent.

  • Si le paramètre n’a pas été enregistré correctement, l’écran affiche et l’écran d’édition reste actif. Une valeur est considérée comme hors plage si elle n’est pas autorisée ou s’il existe plusieurs paramètres interdépendants.

Annuler une saisie

Pour annuler la saisie actuelle pour le paramètre, appuyez sur le bouton Esc. L’écran précédent apparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?