À propos de ce manuel
Ce manuel est destiné aux concepteurs, tableautiers, installateurs, intégrateurs et techniciens de maintenance amené à travailler sur des réseaux de distribution électrique non mis à la terre, équipés d’appareils de surveillance de l’isolement des appareils (IMD) avec appareils de localisation de défaut.
Dans ce manuel, le terme « appareil » désigne les IFL12C, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT. Toutes les différences entre modèles, par exemple dans le cas du calibre, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit. Dans ce manuel, le terme IMD désigne les IM400, IM400L et IM400C.
Ce manuel suppose une connaissance minimale de la surveillance et de la localisation des défauts d’isolement, ainsi que de l’équipement et du réseau électrique dans lequel votre appareil est installé.
Ce manuel ne fournit pas d’instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration de l’appareil à l’aide de systèmes ou de logiciels de gestion de l’énergie.
Contactez votre représentant Schneider Electric local pour connaître les autres formations disponibles sur vos appareils.
Afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, veillez à utiliser la version la plus à jour du logiciel embarqué de votre appareil.
La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.
Documents associés
| Documenter | Nombre |
|---|---|
| Instruction de service : Localisateur de défaut d’isolement Vigilohm IFL12C, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT | QGH34269 |
| Guide de mise en service : Localisateur de défaut d’isolement Vigilohm IFL12C, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT | 7EN02-0416 |
| Catalogue Vigilohm | PLSED310020FR |
| Système de liaison à la terre IT : Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie – Guide d’application | PLSED110006FR |
| Les schémas de liaisons à la terre en BT (régimes de neutre) – Cahier technique nº 172 | CT172 |
| Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT – Cahier technique nº 178 | CT178 |