7FR02-0406-04

Vue d’ensemble de l’appareil

L’appareil est un localisateur de défaut d’isolement numérique (IFL, Insulation Fault Locator) pour réseaux électriques basse tension non mis à la terre. Un appareil de surveillance d’isolement (IMD, Insulation Monitoring Device) doit être raccordé au réseau non mis à la terre lorsque l’appareil est connecté. L’appareil avec IMD localise le premier défaut et déclenche une alarme.

L’IMD surveille la résistance d’isolement du système en injectant un signal. Cette technique peut être utilisée avec tous les types de réseau électrique : CA, CC, combinés, rectifiés, avec un entraînement à vitesse variable, etc. L’appareil est connecté aux canaux du réseau par l’intermédiaire de tores. L’appareil utilise le signal injecté par l’IMD pour surveiller la résistance d’isolement de chaque circuit de canal. L’appareil signale lorsque la résistance d’un ou de plusieurs des canaux surveillés tombe en deçà d’un seuil défini, et identifie alors les canaux problématiques. L’appareil offre également les valeurs de résistance de canal local, qui permettent une surveillance plus précise des canaux individuels du réseau à des fins de maintenance préventive.

Cet appareil fournit les fonctions suivantes :

  • Localisation des défauts jusqu’à 12 canaux

  • Localisation des défauts dans les 5 secondes

  • Mode de mise en service dédié permettant de vérifier rapidement l’installation

  • Détection et configuration automatiques des tores compatibles en mode de mise en service

  • Filtrage configurable

  • Détection des défauts d’isolement selon le seuil configuré

  • Indication des défauts transitoires

  • Relais pour l’indication des défauts

  • Communication par protocole Modbus RS-485

  • Nom de canal configurable

  • Seuils d’isolement configurables communs à tous les canaux (Bas, Moyen, Haut) *

  • Seuil d’isolement configurable par canal *

  • Temporisation d’alarme d’isolement configurable par canal *

  • Affichage de la résistance d’isolement (R) *

  • Affichage de la capacitance de fuite (C) avec impédance associée (Zc) *

  • Journal des défauts d’isolement *

  • Tendances de résistance d’isolement *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?