7FR02-0406-04

Afficheur

Vous pouvez régler le contraste et le rétroéclairage, et activer l’économiseur d’écran de l’afficheur.

Pour accéder aux paramètres d’affichage de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Affichage.

Les paramètres d’affichage et leurs valeurs autorisées et valeurs par défaut sont les suivantes :

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant d’effectuer toute modification.
Paramètre Valeur par défaut Valeurs autorisées
Contraste * 50 % 10 % à 100 %
Luminosité * 100 % 10 % à 100 %
Éco. d’écran * OFF
  • ON

    Si vous sélectionnez cette valeur, l’écran s’éteint au bout de 5 minutes d’inactivité. Si vous appuyez sur n’importe quel bouton, l’écran s’allume.

  • OFF

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?