7FR02-0406-04

Mise en service manuelle

Si le tore connecté n’est pas un tore recommandé, la mise en service de l’appareil oit être manuelle.

NOTE: Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des tores compatibles.
  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Mise en serv. > Manuel.
    L’écran Manuel qui apparaît affiche la grille de canal et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.
  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour mettre en service le canal 1, appuyez sur le bouton .

    • Pour mettre en service les autres canaux, appuyez sur le bouton pour naviguer vers le canal désiré, puis appuyez sur le bouton .

    • Pour mettre en service tous les canaux, appuyez sur le bouton puis sur .

    L’écran Tours tore s’affiche.

  3. Réglez la valeur de tours de tore (valeurs autorisées : 300 à 3000) et appuyez sur le bouton . Pour régler la valeur des tours de tore, voir Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.

    • Si le rapport de tours est valide, le message Sauvegardé.

    • Si le rapport de tours n’est pas valide, le message Erreur s’affiche. Sélectionnez le rapport de tours correct.

  4. Appuyez sur le bouton Échap..
    L’écran Manuel qui apparaît affiche la grille de canal et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.
  5. Effectuez les étapeset pour les autres canaux non mis en service.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?