7FR02-0406-04

Adaptateur de tension (Adapt. V.)

Modèles IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT.

Vous pouvez utiliser l’adaptateur de tension pour surveiller un réseau électrique non mis à la terre avec une tension nominale supérieure à 480 V CA/CC.

Deux valeurs sont disponibles pour ce paramètre :

Valeur Utilisation recommandée
Sans (valeur par défaut) Utiliser lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis à la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC.
VA1T Utiliser lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis à la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC et ≤ 1000 V CA/CC.

Voir Accessoires pour plus d’informations sur les adaptateurs de tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?