7FR02-0406-04

Tendances

Applicable aux modèles IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT, et IFL12LMCT

L’appareil enregistre et affiche la moyenne de l’isolement du réseau sous forme de courbes. L’appareil affiche des courbes selon les durées suivantes :

  • Dernière heure (1 point toutes les 2 minutes)

  • Dernier jour (1 point par heure)

  • Dernière semaine (1 point par jour)

  • Dernier mois (1 point par jour)

  • Dernière année (1 point par mois)

L’échelle du graphique s’adapte automatiquement aux données affichées pour optimiser la précision de l’affichage.

Les courbes montrent dans une tendance générale l’évolution de l’isolement du réseau au fil du temps. Elles sont calculées à partir de moyennes pour de courtes ou longues durées selon les diagrammes. C’est pourquoi les tableaux peuvent ne pas afficher de défauts d’isolement transitoires lorsqu’ils sont lissés au fil du temps.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?