7FR02-0406-04

Interface d’affichage

L’afficheur de l’appareil permet d’effectuer diverses tâches telles que configurer l’appareil, afficher les écrans d’état, acquitter les alarmes ou consulter des événements.

1 Zone d’identification de l’écran contenant une icône de menu et le nom du menu ou paramètre
2 Zone d’information affichant des informations propres à l’écran (mesure, alarme d’isolement, réglages)
3 Boutons de navigation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?