Vue d’ensemble du matériel
A | Relais d’alarme | |
B | Câble d’alimentation auxiliaire | |
C | LED d’état du produit | |
D | Voyant LED de communication | |
E | Touche Menu | |
F | Sans LED d’alarme | |
G | Bouton ESC | |
H | LED d’alarme | |
I | 3 boutons de menu contextuel | |
J |
Label NOTE: Scannez
le code QR pour afficher la documentation de l’appareil : Lien code QR
|
|
K | Communications RS-485 | |
L | 12 raccordements de tore | |
M | Entrée de tension * | |
N | Écran LCD | |
O | Joint statique | |
P | Référence commerciale et données de fabrication | |
Q |
Étiquette de caractéristiques NOTE: Scannez le code QR pour afficher la
documentation de l’appareil : Lien code QR
|
|
R | Clip pour montage DIN |
Référence commerciale de l’appareil
Modèle | Référence commerciale |
---|---|
IFL12C | IMDIFL12C |
IFL12MC | IMDIFL12MC |
IFL12LMC | IMDIFL12LMC |
IFL12MCT | IMDIFL12MCT |
IFL12LMCT | IMDIFL12LMCT |