7FR02-0406-04

ION Setup

ION Setup est un outil de configuration et de vérification de l’appareil.

ION Setup communique avec l’appareil sur le réseau et fournit la configuration de base, qui peut être effectuée par le biais de l’IHM, ainsi que la configuration avancée comme la mise à niveau du logiciel embarqué et autres fonctionnalités.

Voir ION Setup pour la dernière version et pour installer l’outil et ajouter votre appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?