7FR02-0406-04

Mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour réserver au personnel autorisé l’accès aux paramètres de configuration de l’appareil.

Lorsqu’un mot de passe est défini, les informations affichées sur l’appareil peuvent être visualisées, mais les valeurs de paramètre ne peuvent pas être modifiées. Par défaut, la protection par mot de passe n’est pas activée. Le mot de passe par défaut est 0000. Vous pouvez définir un mot de passe à 4 chiffres de 0000 à 9999.

Pour activer le mot de passe, sélectionnez Menu > Réglages > Mot de passe > Activation, puis OUI.

Pour changer le mot de passe, sélectionnez Menu > Réglages > Mot de passe > Modif Mot Passe et modifiez le nouveau mot de passe. Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?