7ES02-0421-03

Restb

Puede restablecer registros y tendencias. Además, puede realizar restablecimientos de fábrica.

Puede acceder a los parámetros de restablecimiento del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Restablecimiento.

Los parámetros de restablecimiento son Rest. reg., Rest. tend. y Reaj. fábrica.

Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican. Al realizar un restablecimiento de fábrica, el dispositivo se reinicia y se lanza la puesta en marcha automática. Además, los valores de los parámetros de ajuste se restablecen en su valor predeterminado.

La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parámetro Valor predeterminado Valores permitidos
Alarma. aisl.

10 kΩ

0,2...200 kΩ

Retr.. al. aisl. 0 s 0 s...120 mn
Aplicación Circ. Pot.
  • Circ. Pot.

  • Circ. Cont.

Filtrado 40 s

  • 5s

  • 40 s

  • 400s

Frecuencia 50 Hz
  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

Adapt. v Ninguno
  • Ninguno

  • VA1T

Nombre de canal CANAL – 1 a CANAL – 12 para los 12 canales
  • A a Z

  • a a z

  • 0 a 9

  • Caracteres especiales (guión/ menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))

La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter “W”, la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter “I”, la longitud máxima es de 18 caracteres.

Repet. al. aisl FS
  • FS

  • Est.

Repet. al. conf ENCENDIDO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Prueba c. repet. ENCENDIDO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Dirección 1 1...247
Velocidad en baudios 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Paridad Par
  • Ninguno

  • Par

  • Impar

Modif. contraseña 0000 0000...9999
Activación (contraseña) APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Contraste 50% 10...100%
Retroiluminación 100% 10...100%
Salvapant. APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.