Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad
Introducción
El dispositivo cuenta con las certificaciones SIL 2 y SIL 1 de conformidad con la norma IEC 61508: 2010 (norma sobre seguridad funcional) e IEC 61557-15: 2014 (basado en la norma IEC 61508, específica para sistemas informáticos que emplean dispositivos IMD e IFL).
Clasificación de las funciones de seguridad:
| Función | SIL |
|---|---|
|
RLW (advertencia de ubicación remota) Empleada en salidas de repetidores |
SIL 1 |
|
RLW (advertencia de ubicación remota) Empleada en salidas de repetidores y Modbus |
SIL 2 |
Los siguientes modelos y referencias comerciales cuentan con certificación:
| Modelo | Referencia comercial |
|---|---|
| IFL12MCN | IMDIFL12MCN |
Ámbito de aplicación
La certificación del dispositivo y sus accesorios (adaptadores de tensión) es válida si la instalación del cableado del sistema se ajusta a la descripción proporcionada.
Configuración del producto
Para cumplir los requisitos establecidos por las normas de seguridad funcional, el dispositivo debe configurarse utilizando los siguientes parámetros, a los cuales puede accederse seleccionando :
| Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Repet. al. aisl. | Repetidor de alarma de aislamiento | FS |
| Repet.. al. conf. | Permite que se activen repetidores al confirmar alarmas | APAGADO |
| Prueba c. Relés | Activa y desactiva los repetidores durante la prueba autodiagnóstica manual | APAGADO |
Para obtener información detallada sobre estos parámetros, consulte la sección Configuración de E/S.
Establezca los siguientes valores de registro utilizando la interfaz Modbus:
Configuraciones
| Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | hex | dec | hex | |||||
| 1102 | 44E | 1103 | 44F | L | – | Uint16 | – | Estado
de producto de alarma
|
| 1103 | 44F | 1104 | 450 | L | – | Uint16 | – | Complemento para estado de alarma del producto |
| 1104...1105 | 450...451 | 1105...1106 | 451...452 | L | – | Uint32 | 0...0XFFFFFFFF | Contador de estados |
Para obtener información detallada sobre estos registros, consulte la sección Tablas de registro Modbus.