Acerca de este manual
Este manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de paneles, instaladores, integradores de sistemas y técnicos de mantenimiento cuyo trabajo está relacionado con sistemas de distribución eléctrica sin conexión a tierra que incluyen dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD) equipados con dispositivos de localización de fallos.
A lo largo del manual, el término “dispositivo” hace referencia al IFL12MCN. A lo largo del manual, el término “IMD” hace referencia al IM400N.
Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la supervisión de aislamientos y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala el dispositivo.
El manual no incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos del dispositivo o establecer configuraciones en este mediante sistemas o software de gestión de energía.
Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre los dispositivos.
Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware del dispositivo para poder acceder a las últimas funciones.
La documentación más actualizada sobre el dispositivo puede descargarse desde www.se.com.
Documentos relacionados
| Documento | Número |
|---|---|
| Hoja de instrucciones: Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN | GDE10315 |
| Manual de puesta en marcha Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN | 7EN02-0422 |
| Catálogo de Vigilohm | PLSED310020EN |
| El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos: una solución para mejorar la disponibilidad de las redes eléctricas industriales; Guía de la aplicación | PLSED110006EN |
| Las conexiones a tierra de sistemas en entornos de BT (Esquemas de las conexiones a tierra en entornos de BT (modos de neutro); Manual técnico n.º 172) | CT172 |
| El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos (neutro sin conexión a tierra) en entornos de BT (Esquema de IT (en neutro aislado) de las conexiones a tierra en entornos de BT; Manual técnico n.º 172) | CT178 |