Registros de evento de alarma
-
Un registro "primario" que se crea cuando se produce la alarma de aislamiento. Dicho registro contiene el valor de aislamiento.
-
Un registro "secundario" que se crea para los siguientes tipos de eventos:
-
Alarma de aislamiento confirmada
-
Alarma de aislamiento transitoria
-
Fallo de alimentación o apagado/encendido
-
Desconexión del transformador toroidal
-
Señal de localización no disponible
-
Error del producto o canal
-
Comienzo automático de la puesta en marcha
-
Descripción de un registro de evento en el registro
| Registro | Unidad | Tipo | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Palabra 1 | – | Uint16 | 1...65535 | Número de registro de evento |
|
Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4 Palabra 5 |
– | Uint64 | – | Fechado del evento (utilizando el mismo código aplicado a la fecha/hora del producto) |
|
Palabra 6 Palabra 7 |
– | Uint32 |
|
Identificador de registro:
|
|
Palabra 8 Palabra 9 Palabra 10 Palabra 11 |
– | Uint64 | – |
Dependiendo del tipo de registro (primario secundario):
|
| Palabra 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
Identificador de registro primario/secundario del evento:
|
Ejemplo de un evento
Los siguientes dos registros tienen que ver con un ejemplo de alarma de aislamiento que se produjo el 1 de octubre de 2010 a las 12.00 h y se confirmó a las 12.29 h.
Número de registro: 1
| Dirección | Registro | Unidad | Tipo | Valor | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | hex | dec | hex | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Número de registro |
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Fecha en que se produjo la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.00 h) |
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Identificador de registro:
|
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohmios | Uint64 | 10000 | Valor de resistencia de aislamiento en el momento de producirse la alarma de aislamiento |
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Identificador de registro secundario del evento |
Número de registro: 2
| Dirección | Registro | Unidad | Tipo | Valor | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | hex | dec | hex | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Número de registro |
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Fecha en que se confirmó la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.29 h) |
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Identificador de registro:
|
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Valor del registro de alarma de aislamiento en el momento en que se confirmó la alarma de aislamiento |
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Identificador de registro secundario del evento |