7ES02-0421-03

Modificación del nombre de canal

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Red > Nombre de canal.
    La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
  2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

    • Para modificar el nombre del canal 1, pulse el botón .

    • Para modificar el nombre del resto de canales, pulse el botón para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .

    • Para modificar el nombre de todos los canales, pulse el botón y, seguidamente, pulse el botón .

    La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con el nombre predeterminado CHANNEL – 1 y el carácter C resaltado.

  3. Pulse el botón .

    La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra, se elimina el nombre predeterminado, y la pantalla queda en blanco.

    • Para eliminar el nombre de canal, consulte Eliminación del nombre de canal.

    • Para modificar el nombre de canal, pulse el botón .

      La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra y el carácter resaltado muestra el carácter en blanco.

      Utilice el botón para ir hasta el carácter deseado.

      NOTA: En cada pulsación del botón , se va pasando por los caracteres en la siguiente secuencia:
      1. A a Z

      2. a a z

      3. 0 a 9

      4. Caracteres especiales (menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))

  4. Pulse el botón y vaya hasta el siguiente carácter.
  5. Ejecute el para actualizar el carácter seleccionado.
  6. Ejecute el y el para los demás caracteres.
  7. Pulse el botón para confirmar el nombre de canal.
    Se muestra el mensaje Guardado.
  8. Pulse el botón Esc.
    La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
  9. Ejecute del al para modificar el resto de nombres de canal.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?