Resolución de problemas
La siguiente tabla describe los posibles problemas, sus causas probables, las comprobaciones que puede realizar y las posibles soluciones para cada uno. Si no consigue solucionar el problema después de consultar esta tabla, póngase en contacto con su distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia.
Posible problema | Causa probable | Posible solución |
---|---|---|
El dispositivo no muestra información al encenderse. |
No se ha conectado una fuente de alimentación al dispositivo. |
Compruebe que hay disponible una fuente de alimentación auxiliar. |
La fuente de alimentación auxiliar no cumple los requisitos. |
Compruebe la tensión auxiliar: U = 90...265 VCA |
|
El dispositivo ha indicado un fallo de aislamiento pero el sistema no muestra signos de comportamiento anómalo. |
El umbral de alarma de aislamiento no es adecuado. |
Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento. Modifique el umbral de alarma de aislamiento según sea necesario. |
Ha introducido deliberadamente un fallo de aislamiento pero el equipo no lo ha detectado. |
El valor de resistencia utilizado para simular el fallo es superior al valor umbral de alarma de aislamiento. | Utilice un valor de resistencia que sea inferior al umbral de alarma de aislamiento o modifique el umbral de alarma de aislamiento. |
El fallo entre el neutro y la tierra no se detecta. | Reinicie el dispositivo asegurándose de que se encuentra entre el neutro y la tierra. | |
El indicador LED de estado del producto se ilumina en rojo y la pantalla muestra CONEXIÓN DE CABLES PERDIDA. | No se ha conectado ninguna instalación eléctrica al panel eléctrico durante la puesta en marcha. |
|
El cable de inyección o el cable a tierra del dispositivo están seccionados. | ||
El dispositivo considera que un sistema de alimentación eléctrica de baja capacitancia y alta resistencia constituye una inyección desconectada. | ||
El indicador LED de estado del producto se ilumina en rojo y la pantalla indica que se ha producido un error durante la prueba autodiagnóstica. | El circuito de inyección del dispositivo está seccionado. | Desconecte brevemente la fuente de alimentación auxiliar al dispositivo. |
Aunque se está suministrando alimentación al dispositivo, el indicador LED de estado del producto no se ilumina. | Fallo en la luz indicadora. | Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de estado del producto se ilumina brevemente. |
El indicador LED de alarma no se ilumina cuando se produce un fallo. | Fallo en la luz indicadora. | Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de alarma se ilumina brevemente. |