VIGED310023PT-06

Solução de problemas

Há algumas verificações que você pode fazer para tentar identificar possíveis problemas com o funcionamento do dispositivo.

A tabela a seguir descreve problemas potenciais, suas possíveis causas, verificações que você pode fazer e possíveis soluções para cada um. Após consultar esta tabela, se você não puder resolver o problema, entre em contato com seu representante de vendas local da Schneider Electric para obter ajuda.

Problema potencial Possível causa Possível solução

O dispositivo não exibe nada quando ligado.

Não há corrente de energia no dispositivo.

Verifique se a fonte de alimentação auxiliar está presente.

A fonte de alimentação auxiliar está fora de conformidade.

Verifique a tensão auxiliar: U = 90...265 Vca

O dispositivo notificou uma falha de isolação, mas o seu sistema não mostra sinais de comportamento anormal.

O limiar do alarme de isolação não é adequado.

Verifique o valor do limiar do alarme de isolação. Modifique o limiar do alarme de isolação para um valor adequado.

Você criou deliberadamente uma falha de isolação, mas o dispositivo falhou ao detectá-la.

O valor de resistência usado para simular a falha é maior que o valor do limiar do alarme de isolação. Use um valor de resistência que seja inferior ao limiar do alarme de isolação ou modifique o limiar do alarme de isolação.
A falha não é detectada entre o ponto neutro e de aterramento. Inicie novamente, garantindo que você esteja entre o ponto neutro e de aterramento.
O LED de estado do produto está vermelho e o display mostra LIGAÇÃO DE CABLAGEM PERDIDA. Nenhuma instalação elétrica foi conectada ao painel elétrico durante o comissionamento.
  • Verifique a conexão no bloco terminal de injeção (terminais 1 e 3) e reinicie o autoteste.

  • Desative a função durante o comissionamento.

O fio de injeção ou o fio terra para o dispositivo está cortado.
O dispositivo considera um sistema de energia elétrica com baixa capacitância e alta resistência como uma injeção desconectada.
O LED de estado do produto está vermelho e o display indica que ocorreu um erro durante o autoteste. O circuito de injeção do dispositivo está cortado. Desconecte a fonte de alimentação auxiliar do dispositivo por um curto período.
Embora o dispositivo esteja recebendo energia, o LED de estado do produto não acende. Luz indicadora com falha. Reinicie o autoteste e verifique se o LED de estado do produto acende por um curto período.
O LED do alarme não acende no caso de falha. Luz indicadora com falha. Reinicie o autoteste e verifique se o LED do alarme acende por um curto período.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?