Dépannage
Le tableau suivant décrit les problèmes potentiels, leurs causes possibles, les vérifications que vous pouvez effectuer et des solutions possibles dans chaque cas. Si vous n’arrivez pas à résoudre un problème après avoir consulté le tableau, veuillez contacter le représentant commercial régional de Schneider Electric pour obtenir de l’aide.
Problème éventuel | Cause possible | Solution possible |
---|---|---|
L’appareil n’affiche rien quand il est allumé. |
L’appareil ne reçoit pas d’alimentation. |
Vérifiez que l’alimentation auxiliaire est présente. |
L’alimentation auxiliaire n’est pas conforme. |
Vérifiez la tension auxiliaire : U = 90...265 VCA |
|
L’appareil a signalé un défaut d’isolement, mais votre réseau ne montre aucun signe de comportement anormal. |
Le seuil d’alarme d’isolement n’est pas approprié. |
Vérifiez la valeur du seuil d’alarme d’isolement. Modifiez le seuil d’alarme d’isolement selon besoin. |
Vous avez délibérément créé un défaut d’isolement que l’appareil n’a pas détecté. |
La valeur de la résistance utilisée pour simuler le défaut est supérieure à la valeur du seuil d’alarme d’isolement. | Utilisez une valeur de résistance inférieure au seuil d’alarme d’isolement ou modifiez le seuil d’alarme d’isolement. |
Le défaut n’est pas détecté entre le neutre et la terre. | Recommencez en vérifiant que vous êtes bien entre le neutre et la terre. | |
Le voyant d’état du produit est rouge et l’affichage indique WIRING CONNECTION LOST. | Aucune installation électrique n’a été raccordée au tableau électrique lors de la mise en service. |
|
Le fil d’injection ou le fil de terre de l’appareil est coupé. | ||
L’appareil interprète un réseau électrique de faible capacitance et de haute résistance comme une injection déconnectée. | ||
Le voyant d’état du produit est rouge, et l’affichage indique qu’une erreur s’est produite pendant l’autotest. | Le circuit d’injection de l’appareil est coupé. | Débranchez brièvement l’alimentation auxiliaire de l’appareil. |
Bien que l’appareil reçoive l’alimentation, le voyant d’état du produit ne s’allume pas. | Témoin lumineux défectueux. | Relancez l’autotest et vérifiez que le voyant d’état du produit s’allume brièvement. |
Le voyant Alarme ne s’allume pas en présence d’un défaut. | Témoin lumineux défectueux. | Relancez l’autotest et vérifiez que le voyant Alarme s’allume brièvement. |