VIGED310023ZH-06

故障排除

您可以执行一些检查,以尝试识别设备工作存在的潜在问题。

下表介绍了潜在的问题、其可能的原因、您可以执行的检查和每个问题可能的解决方案。参考此表之后,如果您仍不能解决问题,请与您当地的Schneider Electric销售代表联系以获取帮助。

潜在问题 可能原因 可能解决方案

打开时设备不显示任何内容。

设备没有接通电源。

检查辅助电源是否存在。

辅助电源不兼容。

检查辅助电压:U = 90...265 Vac

设备提示发生了绝缘故障,但系统没有显示异常行为的迹象。

绝缘警报阈值不合适。

检查绝缘警报阈值。根据需要修改绝缘警报阈值。

您有意产生一个绝缘故障,但设备未能检测到它。

用于模拟故障的电阻值大于绝缘警报阈值。 使用低于绝缘警报阈值的电阻值或修改绝缘警报阈值。
中性点和接地点之间未检测到故障。 再次开始,确保检测的是中性点和接地点。
产品状态指示灯点亮为红色,显示屏显示接线连接断开 试运行时,电气面板未连接电气设备。
  • 检查注入端子板(端子 1 和 3)上的连接并重新开始自动检测。

  • 在试运行期间禁用该功能。

设备的注入线或接地线被切断。
设备将具有低电容和高电阻的电力系统视为注入断开的系统。
产品状态指示灯点亮为红色,显示屏显示自动检测期间发生错误。 设备的注入电路被切断。 短暂断开设备的辅助电源。
尽管设备已通电,但是产品状态指示灯未点亮。 指示灯点亮故障。 重新开始自动检测并检查产品状态指示灯是否短暂点亮。
发生故障时警报指示灯不会点亮。 指示灯点亮故障。 重新开始自动检测并检查警报指示灯是否短暂点亮。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?