VIGED310023PT-06

Desmontagem

  1. Desconecte os blocos terminais do dispositivo.
  2. Insira a ponta de uma chave de fenda entre a presilha de mola e o dispositivo e use a chave de fenda como uma alavanca para soltar a presilha de mola.
    NOTA: Faça isso com as outras 2 presilhas de mola.
  3. Remova o dispositivo da placa de montagem.
  4. Insira novamente os blocos terminais e garanta que sejam observadas as posições corretas no dispositivo (consulte Visão geral do hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?