VIGED310023DE-06

Demontage

  1. Trennen Sie die Klemmenblöcke vom Gerät.
  2. Stecken Sie die Schraubendreherklinge zwischen die Federklemme und das Gerät und benutzen Sie den Schraubendreher als Hebel, um die Federklemme zu lösen.
    HINWEIS: Führen Sie diesen Schritt für die verbleibenden 2 Federklemmen aus.
  3. Nehmen Sie das Gerät von der Montageplatte ab.
  4. Schließen Sie die Klemmenblöcke wieder an und vergewissern Sie sich, dass die korrekten Positionen am Gerät eingehalten werden (siehe Hardware-Übersicht).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?