VIGED310023ES-06

Desmontaje

  1. Desconecte los bloques de terminales del dispositivo.
  2. Introduzca la punta de un destornillador entre la pinza de muelle y el dispositivo y haga palanca con el destornillador para liberar la pinza de muelle.
    NOTA: Realice este mismo paso en las 2 pinzas de muelles restantes.
  3. Extraiga el dispositivo de la placa de montaje.
  4. Vuelva a insertar los bloques de terminales y asegúrese de respetar las posiciones correctas en el dispositivo (véase Descripción general del hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?