VIGED310023ZH-06

拆卸

  1. 断开端子板与设备的连接。
  2. 将螺丝刀尖头插入弹簧夹和设备之间,并使用螺丝刀作为杠杆释放弹簧夹。
    注: 对其余的 2 个弹簧夹执行此步骤。
  3. 从安装板上卸下设备。
  4. 重新插入端子板,确保观察到设备处于正确位置(请参阅硬件概述)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?