7PT02-0423-03

Ícones de informações

Os ícones na área de informações do display LCD fornecem informações como o menu selecionado e o estado do alarme de isolação.

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de atualizar o conteúdo
Ícone Descrição
Menu principal
  • Resistência do sistema (na ausência de uma falha de isolação)

  • Menu de parâmetros de medição

  • Menu de monitorização

  • Impedância do sistema

  • Resistência do sistema como registro principal na página Registro

  • Resumo da configuração

Menu do registro de falhas
Menu de tendência
Menu e submenu dos parâmetros de configuração
Menu de seleção de idioma do display
Identificação do produto
  • Indicação de um alarme de isolação

  • Indicação de um pré-alarme de isolação

  • Indicação de um alarme transitório

  • Indicação do estado do produto

Verificar a classificação da linhas do IFL12H

QR code for this page

Isto foi útil?