7PT02-0423-03

Reconhecer inibição (Reco. inib.)

Você pode configurar a entrada de inibição da injeção para ativar o relé do alarme de isolação quando a injeção for desativada. Isso é essencial em um ambiente do tipo UL-FS para se obter um feedback (reconhecimento) do estado da injeção.

Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é DESLIGADO.

Para definir o reconhecimento do sinal da inibição como LIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. inib. > LIGADO.

Para definir o reconhecimento do sinal da inibição como DESLIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. inib. > DESLIGADO.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.