7PT02-0423-03

Display

Você pode definir o contraste e a luminosidade, bem como ativar a proteção de tela do display.

É possível acessar os parâmetros de display do dispositivo selecionando Menu > Configurações > Display.

Os parâmetros de display e seus valores padrão e permitidos são os seguintes:

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de fazer quaisquer alterações.
Parâmetro Valor padrão Valores permitidos
Contraste 50 % 10 % a 100 %
Luminosidade 100 % 10 % a 100 %
Prot. tela DESLIGADO
  • LIGADA

    Se você selecionar esse valor, o display será DESLIGADO após 5 minutos de inatividade. Se você pressionar qualquer botão ou qualquer falha, o display será LIGADO.

  • DESLIGADO

Para modificar o valor do parâmetro, consulte Modificação de parâmetro usando o display.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.