Comissionamento para conformidade com padrões de segurança funcional
Introdução
Em uma instalação em conformidade com os Padrões de Segurança Funcional, você deve testar a configuração completa do sistema e do dispositivo antes da implantação da instalação.
Processo de comissionamento
| Estágio | Descrição |
|---|---|
| 1 |
Validar o cabeamento do dispositivo segundo a descrição na seção de instalação e cabeamento do produto. Consulte Instalação e cabeamento do produto. NOTA: Certifique-se de que a lógica de exclusão
seja implementada no PLC ou no circuito de controle, de modo a garantir
uma detecção correta do alarme de isolação.
|
| 2 |
Validar as configurações do dispositivo segundo a descrição de configuração do produto. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança. NOTA: Certifique-se de que a lógica de exclusão
seja implementada no PLC ou no circuito de controle, de modo a garantir
uma detecção correta do alarme de isolação.
|
| 3 | Validar a monitorização de isolação segundo o gerenciamento de exclusão. |
Teste de detecção de falhas de isolação e monitorização de isolação
-
Quando o dispositivo for desligado, verifique as entradas do PLC ou do circuito de controle de acordo com a seção de instalação e cabeamento do produto. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança.
-
Conecte um resistor entre a rede monitorada e o terra e verifique a medição:
-
Quando o valor do resistor for o limiar do alarme +20%, nenhum alarme será gerado.
-
Quando o valor do resistor for o limiar do alarme -20%, um alarme será gerado.
NOTA: Esse teste deve ser feito off-line, e a instalação deve ser feita com o teste desconectado do sistema. -
-
Verifique se o relé do alarme alterna de acordo com a resistência usada para o teste.