Requisitos de conformidade com padrões de segurança
Introdução
O dispositivo tem a certificação SIL 2 e SIL 1 em conformidade com o IEC 61508: 2010 (padrão relacionado à segurança funcional) e o IEC 61557-15: 2014 (com base no IEC 61508, específico para sistemas de TI que usam dispositivos IMD e IFL).
A classificação da função de segurança:
| Função | SIL |
|---|---|
|
RIW (aviso de isolação remota) Usado com atuadores redundantes |
SIL 2 |
|
RIW (aviso de isolação remota) ou REDC (comando remoto de ativação/desativação) Usado com um único atuador |
SIL 1 |
O modelo e as referências comerciais a seguir são certificados:
| Modelo | Referência comercial |
|---|---|
| IM400N | IMDIM400N |
| IM400THRN | IMDIM400THRN |
Escopo
A certificação do dispositivo e dos acessórios (adaptadores de tensão) será válida se a instalação e o cabeamento do sistema cumprirem com a descrição explicada.
Configuração do produto
Para cumprir com os requisitos dos padrões de segurança funcional, o dispositivo deve ser configurado usando os parâmetros a seguir, que podem ser acessados com a seleção de :
| Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Relé. alar. isol. | Relé do alarme de isolação | SEG. |
| Rel.. pre-. al. | Relé do pré-alarme de isolação | Espelho |
| Entrada Inib. | Entrada de inibição da injeção | N.A ou DESLIGADO |
| Reco. Inib. | Reconhecimento do sinal de inibição | LIGADA |
| Reco. Relé. Alar. | Permitir disparo de relés ao reconhecer alarme | DESLIGADO |
| Sinal Falha Corr. | Permitir sinal de 3 s quando a falha de isolação desaparecer | DESLIGADO |
| Teste c/Relés | Alternar relés durante autoteste manual | DESLIGADO |
Para obter informações detalhadas sobre esses parâmetros, consulte Configuração de E/S.