7PT02-0423-03

Sinal de falha de isolação corrigida (Sinal falha corr.)

Você pode definir o reconhecimento do sinal de falha de isolação corrigida de acordo com o uso de cargas conectadas ao relé.

Para facilitar a correção da falha de isolação, o relé do alarme de isolação pode ser reativado por 3 segundos quando o nível de isolação ficar acima do limiar configurado. Isso facilita localizar a falha de isolação ao usar o método que envolve a abertura de cada um dos disjuntores, um por vez. Os disjuntores podem estar localizados a alguma distância do dispositivo; o sinal externo permitirá que você identifique e localize a falha de isolação ao trabalhar remotamente.

Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é DESLIGADO.

NOTA: Esse parâmetro será aplicado somente se o parâmetro Reco. relé alar. (reconhecimento do relé de alarme de isolação) estiver definido como LIGADO.

Em configurações de sistema nas quais o relé do alarme de isolação é conectado a um dispositivo de sinalização externa (por exemplo, buzinas ou faróis), os relés são revertidos para suas posições normais, dependendo da configuração, quando o alarme de isolação é reconhecido.

Sinal de falha de isolação corrigida definido como LIGADO

0 Uma redução da isolação é detectada no sistema. A resistência da isolação fica abaixo do limiar do pré-alarme de isolação. O relé do pré-alarme de isolação é alternado.
1 Uma falha de isolação é detectada no sistema.
2 Depois que T (atraso do alarme de isolação) tiver decorrido, o dispositivo será alternado para o estado do alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é alternado.
3 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação e o relé do pré-alarme de isolação são revertidos para seus estados iniciais.
4 A falha de isolação é corrigida. O relé do alarme de falha de isolação alterna por 3 s. O dispositivo é revertido para o status normal.

Sinal de falha de isolação corrigida definido como DESLIGADO

0 Uma redução da isolação é detectada no sistema. A resistência da isolação fica abaixo do limiar do pré-alarme de isolação. O relé do pré-alarme de isolação é alternado.
1 Uma falha de isolação é detectada no sistema.
2 Depois que T (atraso do alarme de isolação) tiver decorrido, o dispositivo será alternado para o estado do alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é alternado.
3 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação e o relé do pré-alarme de isolação são revertidos para seus estados iniciais.
4 A falha de isolação é corrigida. O relé do alarme de falha de isolação não é alternado por 3 s. O dispositivo é revertido para o status normal.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.