Aterramento de alta resistência (HRG)
O dispositivo compensa a resistência da isolação medida com o valor da resistência neutra de aterramento. O dispositivo desloca o valor da resistência neutra de aterramento para relatar a resistência da isolação real. Além disso, a resistência da isolação real (derivada após a compensação da resistência neutra de aterramento) é comparada com o limiar do alarme de isolação e o limiar do pré-alarme para disparar os relés de isolação e do pré-alarme de isolação.
Essa compensação será aplicada somente se o neutro estiver conectado ao terra por meio de uma resistência. Esse recurso não é compatível com circuitos de aterramento RLC (não linear).
Duas configurações estão disponíveis para esse parâmetro:
Valor | Descrição |
---|---|
DESLIGADO (Padrão) | O dispositivo não compensa a resistência da isolação relatada com o valor da resistência neutra de aterramento. |
0,1...500 kΩ | O dispositivo compensa a resistência da isolação medida com o valor da resistência neutra de aterramento. |