7DE02-0423-03

Autotest-Überblick

Das Gerät führt beim Start und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs eine Reihe von Autotests durch, um potenzielle Fehler in seinen internen und externen Schaltkreisen zu erkennen.

Mit der Autotest-Funktion des Geräts wird Folgendes überprüft:

  • Das Produkt: Anzeigeleuchten, interne Elektronik

  • Die Messkette, das Isolationsalarmrelais und das Isolationsvoralarmrelais.

Der Autotest wird ausgelöst:

  • Jederzeit manuell durch Drücken der Kontextmenütaste T auf einem der Stromnetz-Isolationsüberwachungsbildschirme.

  • Automatisch:

    Wenn das Gerät startet (beim Einschalten oder Zurücksetzen)

    Alle 5 Stunden (außer wenn das Gerät einen Isolationsfehler erkannt hat, unabhängig davon, ob der Alarm aktiv ist, quittiert wurde oder als transient erfasst wurde).

    Wenn die Einspeisung nach dem Verlassen des Zustands „Einspeisung gehemmt“ erneut aktiviert wird.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?