7FR02-0423-03

Paramètres de communication

Avant d’établir toute communication avec l’appareil, vous devez configurer le port de communication Modbus. Vous pouvez configurer les paramètres de communication en sélectionnant (Menu > Réglages > Modbus).

Les paramètres de communication, leurs valeurs autorisées et leurs valeurs par défaut sont les suivants :

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant d’effectuer toute modification.

Paramètre Valeur par défaut Valeurs autorisées
Adresse 1 1…247
Config. Auto NON
  • OUI

  • NON

Vitesse 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parité Paire
  • Sans

  • Paire

  • Impaire

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.

En mode point-à-point, lorsque l’appareil est connecté directement à un ordinateur, l’adresse réservée 248 peut être utilisée pour communiquer avec l’appareil peu importe l’adresse interne de l’appareil.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?