7DE02-0423-03

Kommunikationsparameter

Bevor Sie eine Kommunikation mit dem Gerät einleiten, müssen Sie den Modbus-Kommunikationsanschluss konfigurieren. Sie können die Kommunikationsparameter unter Menü > Einstellungen > Modbus konfigurieren.

Die Kommunikationsparameter sowie die zulässigen Werte und Standardwerte lauten wie folgt:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any changes.

Parameter Standardwert Zulässige Werte
Adresse 1 1...247
Auto-Konfig AUS
  • EIN

  • AUS

Baudrate 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parität Gerade
  • Keine

  • Gerade

  • Ungerade

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

Wenn das Gerät im Punkt-zu-Punkt-Modus direkt an einem Computer angeschlossen ist, kann die reservierte Adresse 248 unabhängig von der geräteinternen Adresse für die Kommunikation mit dem Gerät verwendet werden.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?