7RU02-0423-03

О настоящем руководстве

В данном руководстве рассматриваются функции устройств контроля изоляции (IMD) серии Vigilohm IM400N и IM400THRN и приводятся инструкции по установке, вводу в эксплуатацию и настройке.

Данное руководство предназначено для конструкторов, изготовителей шкафов, установщиков, системных интеграторов и специалистов по техническому обслуживанию, которые работают с незаземленными электрическими распределительными системами, включающими приборы контроля изоляции (IMD).

В этом руководстве термины «IMD» и «устройство» означают Vigilohm IM400N и IM400THRN (для контроля в средневольтных применениях). Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Концепция настоящего руководства предполагает, что вы понимаете принципы контроля изоляции и знакомы с оборудованием и электрической системой, в составе которых эксплуатируется ваше устройство.

Свяжитесь с региональным представителем Schneider Electric, чтобы узнать об имеющихся возможностях для дополнительного обучения по вашим устройствам.

Убедитесь, что вы используете последнюю версию микропрограммного обеспечения устройства, чтобы иметь доступ ко всем новейшим возможностям.

Новейшая документация по вашему устройству доступна для загрузки на веб-сайте www.se.com.

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование.

Используемые документы

Документ Кол-во
Инструкция: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM400N GDE30187
Руководство по вводу в эксплуатацию: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM400N 7EN02-0424
Инструкция: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM400THRN GDE30186
Руководство по вводу в эксплуатацию: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM400THRN 7EN02-0425
Каталог Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
Заземление систем в ИТ: решение по улучшению доступности промышленных электрических сетей. Руководство по применению PLSED110006EN
Système de liaison à la terre IT - Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie - Guide d’application PLSED110006FR
System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) Cahier technique n° 172
The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT Cahier technique n° 178

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?