7ZH02-0423-03

关于本手册

本手册讨论Vigilohm IM400NIM400THRN 绝缘监控设备 (IMD) 系列产品的功能,并提供了安装、试运行和配置说明。

本手册适用于设计师、面板制造商、安装人员、系统集成商和维护技术人员,他们从事与具有绝缘监控设备 (IMD) 的未接地配电系统相关的工作。

在手册中,术语“IMD”和设备指 Vigilohm IM400NIM400THRN(用于监控中等电压应用)。各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。

本手册假设您已了解绝缘监控且非常熟悉您的设备安装所在的设备和电力系统。

请联系您当地的 Schneider Electric 代表以了解有关您的设备的其他培训机会。

请确保您使用的是最新版本的设备固件,以便使用最新的功能。

可从 www.se.com 上下载有关您的设备的最新文档。

下表已预填。在进行任何更改之前请检查预填内容。

相关文档

文档 数量
安装说明书:Vigilohm IM400N 绝缘监控设备 GDE30187
试运行指南:Vigilohm IM400N 绝缘监控设备 7EN02-0424
安装说明书:Vigilohm IM400THRN 绝缘监控设备 GDE30186
试运行指南:Vigilohm IM400THRN 绝缘监控设备 7EN02-0425
Vigilohm 目录 PLSED310020EN、PLSED310020FR
IT 接地系统:提高工业电网可用性的解决方案 - 应用指南 PLSED110006EN
IT 接地系统 - 提高工业电网可用性的解决方案 - 应用指南 PLSED110006FR
低压接地方案中的系统接地(中性方案) 技术文件第 172 号
LV 中的 IT 系统接地(中性点未接地)它从 BT 中的联络人扫描 IT(中性等值线) 技术文件第 178 号

本页的QR代码

这有帮助吗?