Pantallas de estado
Introducción
La pantalla predeterminada muestra el valor de resistencia de aislamiento del sistema. Esta se sustituye automáticamente por una pantalla que indica una alarma de aislamiento. La retroiluminación de la pantalla parpadea para indicar una alarma de aislamiento.
Cada pantalla de medición de aislamiento muestra una barra de estado en la parte inferior que proporciona información adicional.
1 | Valor de aislamiento |
2 | Barra de progreso del tiempo de actualización |
3 | Gráfica de barras que indica el nivel de aislamiento en una escala logarítmica. El símbolo indica el valor umbral de la alarma de aislamiento. |
4 |
Barra de estado que muestra información adicional relacionada con el estado de la alarma de aislamiento actual. Los diferentes tipos de barra de estado son los siguientes:
Las barras de estado también pueden indicar:
|
5 |
Botones contextuales para desplazarse por las pantallas de aislamiento o lanzar una prueba autodiagnóstica manual. |
Medición de la resistencia de aislamiento (R)
El dispositivo muestra de forma predeterminada la medición de la resistencia de aislamiento del sistema.
Alarma de aislamiento detectada: fallo de aislamiento
El dispositivo muestra la pantalla Fallo de aislamiento cuando el valor de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma aislamiento.
La pantalla parpadea siempre que se detecta una alarma de aislamiento.
Los escenarios posibles son dos:
Alarma activa confirmada
Esta pantalla se muestra cuando ha confirmado la alarma de aislamiento. La barra de estado muestra la hora a la que se confirmó el fallo de aislamiento.
Alarma preventiva activada
Esta pantalla se muestra cuando se ha activado la alarma preventiva.
Fallo transitorio
Esta pantalla se muestra cuando se ha producido un fallo transitorio.